Other Parts Discussed in Thread: ISO1452, ISO1412, ISO1450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1452 主题中讨论的其他器件: ISO1412、 ISO1450
ISO1452能否以较低的 RS485速度运行、例如500kbps? 它在500kbps 系统中运行时有任何性能问题?
由于可用性问题、我们正在考虑将其用作 ISO1412的替代产品。