This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1452:低速运行

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1452, ISO1412, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1029076/iso1452-low-speed-operation

器件型号:ISO1452
主题中讨论的其他器件: ISO1412、 ISO1450

ISO1452能否以较低的 RS485速度运行、例如500kbps? 它在500kbps 系统中运行时有任何性能问题?  

由于可用性问题、我们正在考虑将其用作 ISO1412的替代产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您与我们联系!

    ISO1452可在500kbps 的速率下运行。 在500kbps 时使用 ISO1450不存在性能问题。

    ISO1452的功耗略高于 ISO1412、588mW 与 556mW。

    ISO1452的上升时间和下降时间也比 ISO1412快。

    ISO1452具有比 ISO1412更短的传播延迟。

    更快的上升和下降时间可能会导致更高的反射、但考虑到工作数据速率为500kbps、这不是问题。

    较短的传播延迟可能会违反保持时间要求。 请检查 您的设计的时序要求。

    此致、

    Alfred