This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:通过单个 IC 驱动2个变压器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1037687/sn6505b-driving-2-transformers-from-single-ic

器件型号:SN6505B

您好!

我在其中一个应用中使用 SN6505BDBVR 来驱动 两个变压器(MPN:760390014,比率1:1.3),如下所示。 驱动顺序是  

MCU 使 SN6505能够驱动 全桥配置中的变压器1 (T1)。 (次级负载20mA)

2.在特定时间后,MCU 触发 BSS84P,以便变压器2 (T2)在 Vcc 引脚上看到3.3V 电压。 (次级负载50mA)

**同样的3.3V 也提供给 MCU。

** T2放置在距离 SN6505 10mm 的位置,而 T1放置在靠近 SN6505的位置。 而 BSS84P 靠近 T2放置。

在将3.3V 电压单独连接到 T2时、以下原理图中是否存在任何问题、因为它未直接连接到 SN6505的 VCC 引脚、如数据表所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prafulla、

    感谢您联系我们并分享与您的查询相关的完整详细信息。

    使用一个 SN6505B 来驱动两个变压器时所采用的方法听起来不错、但工作正常。 唯一的问题是 P-FET BSS84P、这似乎不是功率 FET、用于逻辑信号切换。 因此、它可能无法通过足够的电流来实现所需的输出电压和电流。 8Ω Ω 的典型 RDS (ON)会显著降低输入电压、因此、变压器可能只能看到大约2.5V 的电压、因此只会产生较差的输出电压。

    请选择额定电流为500mA 或更高的不同 MOSFET、以便能够可靠地为变压器供电并实现所需的输出电压/电流。 我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    感谢您的回复。 我将使用合适的 MOSFET 替换 BSP84P。

    由于变压器 Vcc 3.3V 也作为数字电源提供给微控制器,在任何 EMI EMC 测试期间它是否有可能会干扰 MCU 的功能?

    此致、

    Prafulla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prafulla、

    如果在两个器件电源引脚上都使用了足够的去耦电容器、那么为 MCU 和变压器使用公共电源不应成为问题。
    EMI/EMC 测试可能会以多种方式干扰 MCU、需要单独注意这些问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    感谢您的回复!

    此致、

    Prafulla S.