您好!
我在其中一个应用中使用 SN6505BDBVR 来驱动 两个变压器(MPN:760390014,比率1:1.3),如下所示。 驱动顺序是
MCU 使 SN6505能够驱动 全桥配置中的变压器1 (T1)。 (次级负载20mA)
2.在特定时间后,MCU 触发 BSS84P,以便变压器2 (T2)在 Vcc 引脚上看到3.3V 电压。 (次级负载50mA)
**同样的3.3V 也提供给 MCU。
** T2放置在距离 SN6505 10mm 的位置,而 T1放置在靠近 SN6505的位置。 而 BSS84P 靠近 T2放置。
在将3.3V 电压单独连接到 T2时、以下原理图中是否存在任何问题、因为它未直接连接到 SN6505的 VCC 引脚、如数据表所示。