This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:驱动输入和接收器输出引脚电容

Guru**** 2925330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1035163/iso1430-drive-input-and-receiver-output-pin-capacitance

器件型号:ISO1430

大家好、我在数据表中找不到驱动器输入、接收器输出和接收器/驱动器使能引脚的引脚电容。 有人能帮我找到这些信息吗?

我们使用的 MCU 无法以高于1Mbaud 的速率驱动驱动驱动驱动器输入引脚。 线路似乎具有过多的容性 负载-请参阅所附图像中的紫色波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfredo、

    感谢您与我们联系!

    下面列出了引脚电容。

    D = 3pF
    R = 5pF
    DE = 3pF
    RE_BAR = 3pF

    引脚 D 电容低至可忽略不计 、并且不会对 MCU 驱动器造成过多负载。

    我建议深入研究这些领域、找出根本原因。

    1. MCU 驱动器和引脚 D 之间的走线是否相对较长?
    2.路径中是否有串联电阻器?
    3.该路径上是否有任何额外的负载?

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alfred! 问题是由于连接到驱动引脚线路的 FET 的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfredo、

    我很高兴你找到了根本原因。

    此致、

    Alfred