我想使用 LaunchPad 28379板测量脉冲波宽。
在开始时、我使用 EPWM1A 作为输入信号(连接到 GPIO26)。 我确定我的编码是正确的。
和 下面显示的结果(图1图2)。 绿波是 GPIO26的输入信号。 紫色波是 eCAP1中的 TSCTR。 我使用 DAC 进行观察。
所有情况都是正确的、检测到下降沿时、计数器复位。 否则、计数器将继续计数、直到检测到下降沿。

图1. 图2.
但是、因为我想测量隔离的波形。 我使用 TI IC iso7741。 和电路设置图、如下图所示。

我还使用示波器观察波形。 绿色波形是 GPIO26的输入信号(在51+1nF 信号之后)。紫色波形是 eCAP1中使用 DAC 进行观察的 TSCTR。
和结果、如下所示。 上升沿和下降沿始终检测错误结果。
您能给我一些建议吗?