Other Parts Discussed in Thread: ISO7763
您好!
我的客户希望计算 ISO7763在工作模式下的电流(50Mbps、Vcc1=Vcc2=3.3V)。 请告诉我们如何计算它吗?
我的理解如下:
电源电流 ICC1最大值= 8.4 +((20.5 - 7.5)*40/(100-10))+ 7.5 = 21.7mA
总电源电流为 ICC1+ICC2 = 43.4mA
正确吗? 请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISO7763
您好!
我的客户希望计算 ISO7763在工作模式下的电流(50Mbps、Vcc1=Vcc2=3.3V)。 请告诉我们如何计算它吗?
我的理解如下:
电源电流 ICC1最大值= 8.4 +((20.5 - 7.5)*40/(100-10))+ 7.5 = 21.7mA
总电源电流为 ICC1+ICC2 = 43.4mA
正确吗? 请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。
Hattori-San、您好!
感谢您发帖到 E2E! ISO77不再 对50Mbps 信号传输的电源电流进行表征、因此可以使用100Mbps 交流信号输入的值进行保守估计。
如您的计算中所示、数字隔离器的每一侧都需要单独指定该值、因此隔离器消耗的总电流为 ICC = Icc1 + ICC2。 对于100Mbps 情况、这将通过 ICC = Icc1 + ICC2 = 16mA (典型值)来完成 x 2 = 32mA (典型值)。
实际电流因每个通道的活动、开关频率和工作条件而异、但这些数字可提供估算值;有关直流与交流 ICC 规范的类似信息、请参阅下面的 E2E 博文: 
如果您有其他问题、请告知我们。
尊敬的、
Manuel Chavez