This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:50Mbps、Vcc1=Vcc2=3.3V 条件下的电源电流。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/983108/iso7763-supply-current-on-50mbps-vcc1-vcc2-3-3v-condition

器件型号:ISO7763

您好!

我的客户希望计算 ISO7763在工作模式下的电流(50Mbps、Vcc1=Vcc2=3.3V)。 请告诉我们如何计算它吗?

  

我的理解如下:

电源电流 ICC1最大值= 8.4 +((20.5 - 7.5)*40/(100-10))+ 7.5 = 21.7mA
总电源电流为 ICC1+ICC2 = 43.4mA

正确吗? 请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    感谢您发帖到 E2E! ISO77不再 对50Mbps 信号传输的电源电流进行表征、因此可以使用100Mbps 交流信号输入的值进行保守估计。

    如您的计算中所示、数字隔离器的每一侧都需要单独指定该值、因此隔离器消耗的总电流为 ICC = Icc1 + ICC2。 对于100Mbps 情况、这将通过 ICC = Icc1 + ICC2 = 16mA (典型值)来完成 x 2 = 32mA (典型值)。

    实际电流因每个通道的活动、开关频率和工作条件而异、但这些数字可提供估算值;有关直流与交流 ICC 规范的类似信息、请参阅下面的 E2E 博文:



    如果您有其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez