主题中讨论的其他器件: TCA9517A、 TCA9800、 ISO1640、 TXS0102、 TCA9406、 TCA9517
大家好、
我的客户在 POE 应用中使用我们的隔离 IC ISO1541来解决此类问题:
1. SCL 是单向信号,测试的高电平和低电平符合我们的要求;
SDA 是一个双向信号、而从 CPU 到 PSE IC 的 SDA 信号完全可以满足我们的要求;
从 PSE IC 到 ISO1541芯片的 SDA 信号很好、可以满足我们的高电平和低电平要求、但从 ISO1541到电平转换 IC (按红色虚线所示的方向)、该路径达到低电平800mV、如图所示、 电平位移所需的低电平仅为150mV、因此不符合我们的要求、这间接导致 CPU 电平位移 IC 的低电平非常高。
您是否有任何建议将此处的低电平降低至大约150mV、以满足电平位移 IC 的低电平要求? 谢谢你。