This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:ISO1541在低电平有效时输出电压电平过高

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, TCA9517A, TCA9800, ISO1640, TXS0102, TCA9406, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/979689/iso1541-output-voltage-level-too-high-at-active-low-with-iso1541

器件型号:ISO1541
主题中讨论的其他器件: TCA9517ATCA9800ISO1640TXS0102TCA9406TCA9517

大家好、

我的客户在 POE 应用中使用我们的隔离 IC ISO1541来解决此类问题:

1. SCL 是单向信号,测试的高电平和低电平符合我们的要求;

SDA 是一个双向信号、而从 CPU 到 PSE IC 的 SDA 信号完全可以满足我们的要求;

从 PSE IC 到 ISO1541芯片的 SDA 信号很好、可以满足我们的高电平和低电平要求、但从 ISO1541到电平转换 IC (按红色虚线所示的方向)、该路径达到低电平800mV、如图所示、 电平位移所需的低电平仅为150mV、因此不符合我们的要求、这间接导致 CPU 电平位移 IC 的低电平非常高。


您是否曾遇到过客户使用此芯片反馈相对较低水平的情况?

您是否有任何建议将此处的低电平降低至大约150mV、以满足电平位移 IC 的低电平要求? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    根据数据表、ISO1541 SDA1上预计会出现800mV 的低输出电压、旨在实现双向功能、有关更多详细信息、请参阅以下常见问题解答。 要解决此问题、请使用与 ISO1541逻辑电平兼容的其他电平转换器。 其他一些电平转换器包括 TCA9517A 和 TCA9800。

    ISO1541是一款较早的 I2C 器件、我们现在拥有 ISO164x 系列、该系列具有更好的整体性能、包括稍低的 VOL 规格(710mV)。 我们建议客户使用 ISO1640。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个电平位移 IC? TXS0102/TCA9406‌‌实际上没有150mV 的要求、也不需要外部上拉电阻器、这会使低电平不必要地过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    客户最初使用的是 TXS0102。 您是说 TXS0102的 VIL 将高于0.15v 吗? TXS0102能否与 ISO1541搭配使用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关。 其建议运行条件如下:

    (2)提供了最大 VIL 值、以确保保持有效的 VOL。 VOL 值是 VIL 加上导通栅极晶体管上的压降。

    TXS 实际上没有 VIL只有当您想实现特定的 VOL 时、才需要保持 VIL 为低电平。

    导通栅极晶体管上的压降取决于流经开关的电流、这取决于上拉电阻器。 如果您有外部上拉电阻器(如上面的原理图所示)、则电流和压降会不必要地过高。

    TXS VOL 始终大于 驱动器件的 VOL。 如果 ISO1541的800mV (加上开关压降)对于 CPU 来说过大、则必须使用 TCA9800等缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:Clemens、

    CPU SDA 线路的 V_IL 阈值是多少? 如果使用 TXS0102不足以让 CPU 寄存低信号电平、我们建议使用具有较低 V_OL 规格的电平转换器、在本例中可以是 TCA9800。

    TXS0102的最大 V_OL 规格为0.4V、而 TCA9800的 B 侧为0.26V、A 侧为0.13V。请告知我们、我们的客户是否愿意尝试此 I2C 电平转换器、以及该转换器是否足够低、足以满足 CPU 的 V_IL 阈值限制。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPU SDA 线的 V_IL 阈   值大约为0.4 V。客户尝试使用 TCA9517来替代此设计中的 TXS0102、但它似乎不能正常工作。

    在下图中、ISO1541侧的蓝色信号具有较小的尖峰、这表示存在一个 ACK、但绿色信号显示 CPU 侧在进入 TCA9517后没有较小的尖峰、因此 CPU 无法接收该 ACK、 PSE 芯片读取失败。
    同时、还有一个问题、就是 SCL 波形在低电平上上升到780mv、而原始 TXS0102不存在这个问题。

        预扣 TXS0102

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个图像是相同的。

    TCA9517使用电压偏移;TCA9800不使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    抱歉。 已重新连接 TCA9517的波形。  

    TCA9517似乎未检测到 ISO1541输出的低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    尊敬的 Feng:

    TCA9517在其"B"侧具有0.45V 的最小低电平输出电压 V_OL 规格、对于该规格、最大值为0.6V。 这些电平可能不足以使 CPU SDA 线路注册为低电平信号。

    我们建议使用具有较低 V_OL 规格的电平转换器、如 TCA9800。 请鼓励我们的客户尝试使用该器件而不是 TCA9157、并告知我们该器件是否足以满足 CPU 的 V_IL 阈值限制。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个具有失调电压的 I/O 不能连接在一起。 TCA9517和 ISO1541就是这种情况。

    无法交换 TCA9517的 A/B 侧、因为 VCCB 会太低。 这就是我推荐 TCA9800的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    我们也建议在该电路中使用 TCA9800。


    尊敬的、
    Manuel Chavez