This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:电源电流特性和数据检测方法

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/979890/isow1412-supply-current-characteristics-and-data-detection-method

器件型号:ISOW1412

大家好、

请回答以下两个问题吗?

问题1. 请告诉我电源电流特性。

条件 VDD = VIO = 3.3V、VISOOUT = 5V

问题2. 请告诉我隔离器件的数据检测方法。

边沿检测和输出锁存数据

 或

电平检测和无锁存的输出数据

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6365646、

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您对 ISOW1412的关注。
    请在下面查找我对您列出的问题的意见。

    [引用 user="user6365646"]

    问题1. 请告诉我电源电流特性。

    条件 VDD = VIO = 3.3V、VISOOUT = 5V

    [/报价]请注意、VDD = 3.3V 和 VISOOUT = 5V 是无效的电源电压配置、ISOW1412不支持此电压配置。 3.3V 至5V 配置需要升压转换器拓扑、而 ISOW1412不需要升压操作。 因此、此配置没有电源特性数据。

    [引用 user="user6365646"]

    问题2. 请告诉我隔离器件的数据检测方法。

    边沿检测和输出锁存数据

     或

    电平检测和无锁存的输出数据

    [/引述]数据隔离通道使用 OOK 调制技术进行数据传输、该技术的工作原理是连续监控输入电压电平并将其传输到输出。 有关更多详细信息、请参阅 ISOW1412数据表的第8.3节。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢你的答复。

    问题1.

    > ISOW1412不支持此电压配置。

     ISOW1412数据表的第6.8节介绍了这些条件、但错误了吗?

    问题2.

    我知道。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉造成混淆。 部分6.8中 VISOOUT 的线路项目未提及测试条件下的 VDD 电压。 要使 VISOUT = 3.3V、VDD 可以是3.3V 或5V、而要使 VISOOUT = 5V、VDD 只需要5V。

    一旦器件状态从"预发布"更改为"正在供货"、我们将在最终版本的数据表的"测试条件"列中添加此信息。 感谢您报告此信息缺失。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koteshwar

    我知道。

    我必须修改设计。

    很高兴我先向您提出了一个问题。

    谢谢你。