大家好、
请回答以下两个问题吗?
问题1. 请告诉我电源电流特性。
条件 VDD = VIO = 3.3V、VISOOUT = 5V
问题2. 请告诉我隔离器件的数据检测方法。
边沿检测和输出锁存数据
或
电平检测和无锁存的输出数据
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、user6365646、
欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您对 ISOW1412的关注。
请在下面查找我对您列出的问题的意见。
[引用 user="user6365646"]
问题1. 请告诉我电源电流特性。
条件 VDD = VIO = 3.3V、VISOOUT = 5V
[/报价]请注意、VDD = 3.3V 和 VISOOUT = 5V 是无效的电源电压配置、ISOW1412不支持此电压配置。 3.3V 至5V 配置需要升压转换器拓扑、而 ISOW1412不需要升压操作。 因此、此配置没有电源特性数据。
[引用 user="user6365646"]
问题2. 请告诉我隔离器件的数据检测方法。
边沿检测和输出锁存数据
或
电平检测和无锁存的输出数据
[/引述]数据隔离通道使用 OOK 调制技术进行数据传输、该技术的工作原理是连续监控输入电压电平并将其传输到输出。 有关更多详细信息、请参阅 ISOW1412数据表的第8.3节。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
您好!
很抱歉造成混淆。 部分6.8中 VISOOUT 的线路项目未提及测试条件下的 VDD 电压。 要使 VISOUT = 3.3V、VDD 可以是3.3V 或5V、而要使 VISOOUT = 5V、VDD 只需要5V。
一旦器件状态从"预发布"更改为"正在供货"、我们将在最终版本的数据表的"测试条件"列中添加此信息。 感谢您报告此信息缺失。
此致、
Koteshwar Rao