This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:15V/3W 变压器选项

Guru**** 2613935 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/978574/sn6505b-15v-3w-transformer-options

器件型号:SN6505B
主题中讨论的其他器件: SN6505A

您好!

我将 SN6505B 与 750316818 (5V 至15V/390mA)搭配使用。 我正在寻找能够提供3KV 增强型隔离和更佳 V/us 的替代产品。 我遇到了以下选项。  

- PH9185.013NL https://products.pulseelex.com/product-details/pm2190.013nl/2819/

PH9385.013NL https://productfinder.pulseeng.com/product/PH9385.013NL

1) 1) 请通过查看这些选项来提供帮助、并告知我是否有任何关于将其中一个选项与 SN6505B 搭配使用的问题。

2) 2)是否存在使用开关降压转换器(TPS560430XDBVR)而非 LDO 调节输出的问题? 使用 LDO 将15V 输出调节至12V (对于栅极驱动器)、使用 TPS560430XDBVR 将15V 输出调节至3.3V (对于控制电路)。 LDO 和降压均连接到变压器输出。

3) 3) SN6505B 只能处理5V 最大输入电压。 是否有其他选项可以接受12V 或15V 输入? 5V 最大输入限制迫使我采用以下拓扑:

400VDC 输入> 15VDC (UCC28881D)> 5VDC (TPS560430X)>[SN6505B + 1:3.5 TR = 15V ISO]>[12V LDO || 3.3V 降压]

转换中的效率会降低。

此致、

WB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 WB、

    感谢您发帖到 E2E!

    您共享的脉冲变压器器件选项 PH9185.013NL 和 PH9385.013NL 预计与 SN6505B 兼容。 它们的匝数比略低于 Wuerth 器件750316818、因此 PH9385.027NL 可能是一个更相似的选项。 隔离负载所需的负载电流是多少?

    在 LDO 上使用降压转换器生成电源时、不会出现问题、但请确保降压转换器输出稳定、并且 SN6505在布局中的 Vcc 引脚附近放置了一个0.1uF 电容器。

    关于第3点)、我们目前没有可接受>5V 输入的器件。 请接受我的 Connect 请求、以便我可以跟进此问题。 下面的拓扑是否有用? 15V -> 5V 仍需要一个稳压器来为 SN6505供电、但由于直接将较高的电压连接到变压器、因此效率可能会更高:



    请告诉我您对上述内容的看法! 我们讨论的脉冲变压器应能够处理2.5W - 3W 的隔离式电源传输。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    感谢您的反馈。  

    峰值负载约为3W。 平均值约为2W。

    我在同一项目的早期修订中使用了类似的设计。 这是我的电路:

    我将 SN6505A 与 750315240 (150kHz TR)搭配使用。 A WE FAE 表示、15V 电压可能会导致变压器饱和。 但是、PH9185.011NL + SN6505B 可以正常工作、因为它具有66V-us 的导通电压、而导通电压为23V-us  750315240 。https://www.mouser.com/datasheet/2/336/P708-1526895.pdf 

    PH9185是增强型绝缘的首选。  PH9385具有基本绝缘、但与其他项目相关。 对变压器 PRI 电感是否有最低要求?   PH9185.011NL 具有750uH。

    在效率方面、我倾向于采用具有最小空载电流和更高效率的拓扑。 我认为空载电流大约为10mA、但可能会被误认为是因为这是一段时间。 如果使用 FET 缓冲 D1和 D2输出是更好的选择、请提出建议。 有什么想法、对于该拓扑、空载电流和50%负载时的效率是多少? 在修改电路之前还有其他建议吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 WB、

    不用客气! 与 SN6505A 配对的15V 输入可能会导致变压器750315240饱和、但如果您愿意、此变压器可与 SN6505B (更快的开关频率)和15V 输入搭配使用。

    SN650x 系统中对变压器的初级侧电感没有最低或最高要求:V-t 积和匝数比参数涵盖了功能要求。 对于在输入侧使用15V 电源的 SN6505器件的增强型隔离、PH9185.011NL 应该是可以接受的。

    系统效率取决于所选的变压器以及所配置的外部元件和拓扑。 对于初级电感为750uH 的变压器、在典型配置中、"无负载"电流应为~10mA、对于电感较低且 DCR 大于 PH9185.011NL 的变压器、该电流应增大。 负载上的效率也取决于变压器、如果使用外部 FET、也取决于其 Rds-on 值。

    很抱歉、我们目前没有与这些器件相关的测量结果。 如果我可能提供其他有用信息、请告诉我。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manuel。。。 是否有任何有关 FET 的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WB、

    当然! 可以使用 BUK98180-100A/CUX FET、也可以使用规格相似的 FET。 我们已将这些用于输入和输出大于20V 的设计。


    谢谢、
    Manuel Chavez