主题中讨论的其他器件: SN6505A
您好!
我将 SN6505B 与 750316818 (5V 至15V/390mA)搭配使用。 我正在寻找能够提供3KV 增强型隔离和更佳 V/us 的替代产品。 我遇到了以下选项。
- PH9185.013NL https://products.pulseelex.com/product-details/pm2190.013nl/2819/
- PH9385.013NL https://productfinder.pulseeng.com/product/PH9385.013NL
1) 1) 请通过查看这些选项来提供帮助、并告知我是否有任何关于将其中一个选项与 SN6505B 搭配使用的问题。
2) 2)是否存在使用开关降压转换器(TPS560430XDBVR)而非 LDO 调节输出的问题? 使用 LDO 将15V 输出调节至12V (对于栅极驱动器)、使用 TPS560430XDBVR 将15V 输出调节至3.3V (对于控制电路)。 LDO 和降压均连接到变压器输出。
3) 3) SN6505B 只能处理5V 最大输入电压。 是否有其他选项可以接受12V 或15V 输入? 5V 最大输入限制迫使我采用以下拓扑:
400VDC 输入> 15VDC (UCC28881D)> 5VDC (TPS560430X)>[SN6505B + 1:3.5 TR = 15V ISO]>[12V LDO || 3.3V 降压]
转换中的效率会降低。
此致、
WB