This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:我可以为5V 至8V 选择哪个变压器?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, TPS7A49, TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/974963/sn6505b-which-transformer-i-can-choose-for-5v-to-8v

器件型号:SN6505B
主题中讨论的其他器件: TPS7A49、 TPS7A30

尊敬的团队:

我的客户希望使用 TI 的材料 SN6505B 来替代 Infineon 设计 。 请查看下图:

客户要求:

输入电压:5V

VOUT:双隔离式8V 输出、显示 VDD1-VSS1和 VDD2-VSS2。 这两个8V 输出将是 GaN 中使用的隔离式栅极驱动器的电压。  

Iout:持续电流小于20mA、因为 Infineon GaN 栅极电流必须小于20mA  

支持需求:

1.我是否可以按照应用手册 SLLA436的2.2原理图来满足客户要求?

由于应用手册 SLLA436的2.2用于5V 至15V 电压、因此客户需要新的变压器。 您能否推荐一个规格与它们相关的变压器?

谢谢!

迪伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的联系。 请在下面查找我的输入、

    1. 是的、可以遵循 SLLA436第2.2节中显示的原理图来实现双输出轨。
    2. 是的、这需要使用不同的变压器来获得8V 输出。 我不想看到任何针对8V 完成的设计、但让我检查一下、看看我们是否可以提出接近的建议。
      1. 由于每个电源轨上的输出电流要求仅为20mA、因此您还可以使用现成的更高电压变压器、后跟一个价格低廉的 LDO、从而在不损失大量功率的情况下获得稳定的8V 电压。
      2. 请允许我再次提出变压器建议、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    非常感谢您的澄清!

    因为我在最后需要两个电源轨、并且每个电源轨都是8V/-4V。 因此、我想我是否可以这样做:

    首先、我使用了两种单输出变压器配置、与应用手册 SLL436的2.1相同。 因此、它将产生两个电源轨、每个电源轨将为+/-15V

    其次、我将使用两个 TPS7A49将两个正15V 电压降至8V。

    第三、我将使用两个 TPS7A30将两个负15V 电压升高到-8V。

    支持需求:

    1.你认为这是有道理的吗?

    2、两个 SN6505B I 的所有变压器都将使用750316818、与应用手册 SLL436中的变压器相同。 这有道理吗?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供后续信息迪伦。

    使用 TPS7A30和 TPS7A49、可以从 SN6505B 的双极+/-15V 输出产生+/-8V 输出。 SLLA436中显示的5V 至+/-15V 变压器的器件型号为750316769、可与此变压器一起使用750316818、PH9385.027NL、JA4650-BL 等。 请告诉我其他器件型号建议是否有用-我相信选择匝数比稍低的器件将提高解决方案的效率。

    由于我们的客户具有低电流要求、因此他们可以尝试使用单个 SN6505B 来驱动两个变压器、如下面的原理图所示:




    只要初级侧的灌电流不超过5W、两个输出就应相互独立、并可在双极拓扑中进行配置。 如果选择了此选项、请确保 SN6505B 和变压器之间的两对 D1/D2走线布线相似。


    谢谢、
    Manuel Chavez