This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:测试期间通信失败

Guru**** 2615355 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/970473/iso1410-communication-failed-during-test

器件型号:ISO1410

您好、专家、

我的客户在测量 ISO1410输出数据时遇到问题、他们发现使用探针测量 R 引脚时会短时间下拉。 请帮助分析此问题吗? 谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的联系。
    您能否提供您共享的波形的更高分辨率图像?
    您还可以请求客户监控一个波形中的输入(A-B 或 A & B 单独)和输出(R)、以便更好地与我们进行比较和分享吗?

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koteshwar

    清晰的波形如下所示、

    通道1:A

    通道2:B

    通道3:R

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您按要求提供波形!


    提供的波形表明输出(R)处于中间轨、这意味着输出(R)被禁用且处于高阻抗状态。

    您是否可以要求客户观察 REBL/DE 信号?

    请客户在一个波形中捕获 Rebar/DE、A、B 和输出(R)、并与我们分享。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望您已通过观察 Rebar/DE 信号来解决客户的问题。

    如果您有其他问题、请随时联系我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    很抱歉耽误您的时间、您能帮您分析以下波形吗? 谢谢。

    CH1:中文

    通道2:R

    通道3:A

    Ch4:B

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您分享波形。

    我们可以清楚地看到、当使能信号时、输出(R)变为高阻抗

    从低电平变为高电平。 这是因为输出(R)仅在使能信号时打开

    是逻辑低电平。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您分享波形。

    我们可以清楚地看到、当使能信号时、输出(R)变为高阻抗

    从低电平变为高电平。 这是因为输出(R)仅在使能信号时打开

    是逻辑低电平。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    很抱歉、您可能会误解客户的问题、问题是当他们使用探针测量 R 时、R 引脚会下降到 GND 一段时间、请参阅放大的波形。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    实际上、从测试结果中可以看出、每个信号都正常、但当探头添加到 R 引脚时、他们发现软件无法读取 R 信号、他们应该使用特殊探头来测量 R 信号、还是应该添加一些外部电路来测试 R 信号?  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    R 信号由于被禁用而下降。 当输出(R)处于高阻抗状态时、没有电流流入输出端。

    输出(R)只能以输出(R)中存储的电荷量保持其状态。

    当客户以1M 欧姆的电阻探测输出(R)时、电荷/电流泄漏到探头。

    因此、输出(R)无法保持其电压。 以确保在输出(R)处于中时具有逻辑高电平

    高阻抗状态、请在输出(R)上添加一个4.7K 欧姆的上拉电阻器。

    此致、