This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:CTI (相对漏电起痕指数)材料经 UL®︎认证 紧急帮助/

Guru**** 2399055 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/971508/iso7741-cti-comparative-tracking-index-material-certified-by-ul-urgent-help

器件型号:ISO7741

大家好、团队、

我的客户将使用我们的 ISO7741 DBQ 封装。

然后、工程师希望确保我们的 CTI 可以通过 UL 认证。

CTI > 600V 时、它们需要大于3mm 的爬电距离。

我们的数据表显示了具有测试条件 DIN EN 60112 (VDE 0303-11)和 IEC 60112的 CTI > 600V

这是否意味着 CTI 可以通过 UL 认证?

如果未通过 UL 认证、则可能会被视为材料组 III (最低)、并且需要在设计上具有更宽的距离。

我们非常感谢您的任何建议。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    采用 DBQ 封装的 ISO7741满足客户对3mm 爬电和 CTI > 600V 的要求、ISO7741 CTI 等级也通过了 UL 认证。 客户可以继续使用 ISO7741 DBQ 封装、我们预计不会看到任何问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    感谢您的反馈。

    是否有任何报告表明 UL 认证 CTI > 600? (您能向我展示一份描述 UL 认证条件的报告吗?)
    无法通过 ISO7741 UL 报告确认认证条件
    具体而言、 工程师希望了解以下各项。 如果 UL 认证报告中包含以下内容、则该报告应该正常。

    ・CTI > 600
    ・成型树脂材料
    ・树脂材料的 UL 文件编号

    此致、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    我知道客户申请的是 CTI > 600V 等级的 UL 证书。 请允许我通过电子邮件与您联系、以了解请求并相应地向您提供可用数据。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao