Other Parts Discussed in Thread: ISO7741
大家好、团队、
我的客户将使用我们的 ISO7741 DBQ 封装。
然后、工程师希望确保我们的 CTI 可以通过 UL 认证。
CTI > 600V 时、它们需要大于3mm 的爬电距离。
我们的数据表显示了具有测试条件 DIN EN 60112 (VDE 0303-11)和 IEC 60112的 CTI > 600V
这是否意味着 CTI 可以通过 UL 认证?
如果未通过 UL 认证、则可能会被视为材料组 III (最低)、并且需要在设计上具有更宽的距离。
我们非常感谢您的任何建议。
Jin