This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:全双工 RT

Guru**** 2614365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/969273/iso1432-full-duplex-rt

器件型号:ISO1432

大家好、

客户正在进行全双工配置、想知道是否需要将 RT 置于总线的两端?

下面我们看到了不同的图片、因此需要仔细检查、谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您与我们联系!

    端接电阻(RT)应放置在电缆两端、以消除线路反射。

    对于全双工、它具有两个信号对(4根导线)、因此您需要四个端接电阻器、如图所示

    进行了比较。

    此致、