This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:添加磁珠以滤除 VCC2上的噪声

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/968138/iso1050-add-beads-to-filter-out-noise-on-vcc2

器件型号:ISO1050

您好!

我的客户有时会在 VCC2上观察到大约20MHz 的噪声(下面的黄线)、当有噪声时、通信将中断:

他们试图将器件的 VCC2解焊到焊盘上、并在器件的 VCC2和 PCB 上的焊盘之间添加一根导线、以滤除噪声、通信不会再中断。 导线的作用类似于电感器。

因此、他们认为在 VCC2上添加一个磁珠是很好的。

可以这么做吗? 是否存在向 VCC2添加磁珠的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard:

    感谢您在 E2E 上发布客户问题!

    当 Vcc2电源被设计和正常工作时、观察此类 Vcc2噪声瞬态是非常罕见的。 您能否提供有关如何向 ISO1050提供 Vcc2的详细信息? 请务必包含 Vcc2电源器件和电源滤波方案的详细信息。

    向 Vcc2电源添加铁氧体磁珠不会影响 ISO1050的运行。 但是、我建议您首先验证 Vcc2解决方案。

    此致、

    Dushmantha