This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:回流焊条件

Guru**** 2930120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1013042/iso1640-reflow-condition

器件型号:ISO1640

您好、先生、

组件能够耐受至少3次或2次回流260度。 10秒温度生产条件?

因为 TI 的回流配置文件数据无法看到这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您与我们联系。

    ISO1640器 件符合 JEDEC JESD-020配置文件的要求,峰值回流温度为260C,峰值温度不应超过260C。 有关更多详细信息和温度曲线、请参阅以下文档。

    https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar Rao、

    我们有一个困惑的问题:

    我们可以看到配置文件第5页的说明该封装的三个回流焊周期是。

    这意味着封装厚度小于1.6mm、对吧?

    => IC 封装按照 J-STD-020进行分类并可承受三个回流周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您的进一步问题。
    提到运行三个回流温度周期是指所有厚度封装的参考。 通过查看 ISO1640器件厚度数据表、我发现器件厚度约为1.75mm。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar Rao、

    感谢您的回复。

    厚度为1.75mm、范围相同、因此没有比物、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    是的、厚度为1.75mm、且图像中突出显示的行很好。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao