This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:VISOOUT 不输出

Guru**** 2611145 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1008565/isow1412-visoout-does-not-output

器件型号:ISOW1412

尊敬的团队:

请回答以下问题吗?

条件 VDD = VIO = 3.3V、VISOOUT = 3.3V (预期)

问题:VISOOUT 不输出

问题:我是否需要按顺序将其设置为输出 VISOOUT?

我在该过程的数据表中找不到它。

其他设置可以公开、因此请在必要时询问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到这个问题、并感谢您的联系。

    您能否确认是否已直接或通过铁氧体磁珠将 VISOOUT 连接到 VISOIN? 为了使 ISOW1412中的直流/直流转换器正常运行、需要为 VIO 和 VISOIN 供电。

    [引用 userid="478061" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1008565/isow1412-visoout-does-not-output "]

    问题:VISOOUT 不输出

    [/报价]

    能否确认您在 VISOOUT 处看到的电压是多少? 它是否接近0V 或您是否看到其他东西?

    [报价 userid="478061" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1008565/isow1412-visoout-does-not-output 问:我是否需要按顺序将其设置为输出 VISOOUT? [/报价]

    同时为 VDD 和 VIO 供电就足够了、但如果一个电源先于另一个电源可用、则我建议先为 VIO 供电、然后为 VDD 供电。

    期待您的意见、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。

    >能否确认您是否已直接或通过铁氧体磁珠将 VISOOUT 连接到 VISOIN?

     它是直接的。

    >  是接近0V 还是您看到了其他东西?

     它仅为0V。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。 请尝试测试新器件吗? 这次请将 VDD 和 VIO 短接、仅用于测试目的。
    另外、请务必分享原理图、以便我可以审阅、以确保原理图中没有问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的说明。

    我将抓紧时间向您发送原理图和图案图。

    然后、I 跳线 VDD 和 VIO 短路。

    请访问 regards.e2e.ti.com/.../Reply_5F00_210611.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    其他信息。

    我尝试了跳线、但未输出 VISOOUT。

    最初、正如您看到的、VDD 和 VIO 接近。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享原理图。
    我快速查看了原理图、并看到0Ω Ω 电阻器 R3803将 EN 引脚连接到 GND1。 这将禁用直流/直流转换器、因此 VISOOUT 不会生成输出。

    您能否确认是否已组装 R3803以及 EN 引脚是否已连接至 GND? 如果 EN 连接到 GND1、那么您能否移除 R3803电阻器并将 EN 引脚连接到 VDD 或使其保持悬空、它具有内部上拉电阻器。 请执行此测试、如果您可以看到输出 VISOOUT 显示3.3V、请告诉我。

    作为对原理图的额外反馈、我建议在 VISOIN 上保持另一个10µF μ A、因为此电源引脚为 RS-485驱动器供电。 这有助于保持 RS-485总线的稳定电源。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我您对我在上一篇帖子中请求的信息的意见、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢你的指导。
    我误解了 EN 引脚的操作。
    我想立即尝试一下。
    我会在我尝试后立即回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我期待您在尝试使用修改进行测试后能听到您的声音、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望您能尽快测试该器件。
    我将继续并将此 E2E 帖子标记为已关闭。 一旦您从测试中获得更新、您可以使用更新回复此帖子、如果您能够使所有内容正常工作。 此 E2E 帖子会在4周内锁定、如果发生这种情况、您可以通过单击"提出相关问题"来创建新帖子。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    尝试了 EN 引脚。
    没有问题、并且输出了 VISOOUT。
    非常感谢。