This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
很遗憾听到这个问题、并感谢您的联系。
您能否确认是否已直接或通过铁氧体磁珠将 VISOOUT 连接到 VISOIN? 为了使 ISOW1412中的直流/直流转换器正常运行、需要为 VIO 和 VISOIN 供电。
[引用 userid="478061" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1008565/isow1412-visoout-does-not-output "]问题:VISOOUT 不输出
[/报价]
能否确认您在 VISOOUT 处看到的电压是多少? 它是否接近0V 或您是否看到其他东西?
[报价 userid="478061" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1008565/isow1412-visoout-does-not-output 问:我是否需要按顺序将其设置为输出 VISOOUT? [/报价]同时为 VDD 和 VIO 供电就足够了、但如果一个电源先于另一个电源可用、则我建议先为 VIO 供电、然后为 VDD 供电。
期待您的意见、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
感谢您的及时响应。
>能否确认您是否已直接或通过铁氧体磁珠将 VISOOUT 连接到 VISOIN?
它是直接的。
> 是接近0V 还是您看到了其他东西?
它仅为0V。
此致。
您好!
感谢您分享原理图。
我快速查看了原理图、并看到0Ω Ω 电阻器 R3803将 EN 引脚连接到 GND1。 这将禁用直流/直流转换器、因此 VISOOUT 不会生成输出。
您能否确认是否已组装 R3803以及 EN 引脚是否已连接至 GND? 如果 EN 连接到 GND1、那么您能否移除 R3803电阻器并将 EN 引脚连接到 VDD 或使其保持悬空、它具有内部上拉电阻器。 请执行此测试、如果您可以看到输出 VISOOUT 显示3.3V、请告诉我。
作为对原理图的额外反馈、我建议在 VISOIN 上保持另一个10µF μ A、因为此电源引脚为 RS-485驱动器供电。 这有助于保持 RS-485总线的稳定电源。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
您好!
感谢您的回答。 我期待您在尝试使用修改进行测试后能听到您的声音、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
您好!
希望您能尽快测试该器件。
我将继续并将此 E2E 帖子标记为已关闭。 一旦您从测试中获得更新、您可以使用更新回复此帖子、如果您能够使所有内容正常工作。 此 E2E 帖子会在4周内锁定、如果发生这种情况、您可以通过单击"提出相关问题"来创建新帖子。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
尊敬的团队:
尝试了 EN 引脚。
没有问题、并且输出了 VISOOUT。
非常感谢。