This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:LOW_LEVEL 输出电压是否可以更低?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1010525/iso1640-can-low_level-output-voltage-be-lower

器件型号:ISO1640
主题中讨论的其他器件: TCA9800

大家好、

我的客户使用 ISO1640、希望检查是否可以进一步降低 LOW_LEVEL 输出电压

还是其他可实现此目的的推荐器件?

例如、vol1是否可以达到最大600mV?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的联系。

    在不添加其他器件的情况下、低电平输出电压的降低不能超过数据表中给出的 VOL1规格。 较高的 VOL1允许在 ISO1640中实现双向运行、因此、这是设计本身的一部分。 如果该电压与您连接 ISO1640的 I2C 器件不兼容、则我建议使用 I2C 缓冲器 TCA9800。 请确保将 TCA9800的侧面 B 连接到 ISO1640的 SIDE1、而 TCA9800的侧面 A 连接到需要隔离的 I2C 器件、而不使用任何上拉电阻器(TCA9800中内置)。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao