请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1640 主题中讨论的其他器件: TCA9800
大家好、
我的客户使用 ISO1640、希望检查是否可以进一步降低 LOW_LEVEL 输出电压
还是其他可实现此目的的推荐器件?
例如、vol1是否可以达到最大600mV?

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 John:
感谢您的联系。
在不添加其他器件的情况下、低电平输出电压的降低不能超过数据表中给出的 VOL1规格。 较高的 VOL1允许在 ISO1640中实现双向运行、因此、这是设计本身的一部分。 如果该电压与您连接 ISO1640的 I2C 器件不兼容、则我建议使用 I2C 缓冲器 TCA9800。 请确保将 TCA9800的侧面 B 连接到 ISO1640的 SIDE1、而 TCA9800的侧面 A 连接到需要隔离的 I2C 器件、而不使用任何上拉电阻器(TCA9800中内置)。
如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao