主题中讨论的其他器件:ISO7741
大家好、
由于某些原因、客户要求使用 BOM 2 BOM 更换解决方案。
他们在当前设计中使用了我们的 ISO7741FQDWRQ1、这是一个已经是 MP 级的项目。
请帮助检查以下项目:
- 我们是否有任何解决方案可以将 BOM 替换 为 ISO7741FQDWRQ1?
- ISO7741FQDWRQ1和 ISO7741QDWRQ1之间有何不同?
谢谢!
Kai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
由于某些原因、客户要求使用 BOM 2 BOM 更换解决方案。
他们在当前设计中使用了我们的 ISO7741FQDWRQ1、这是一个已经是 MP 级的项目。
请帮助检查以下项目:
谢谢!
Kai
尊敬的 Kai:
感谢您的联系。 请在我的输入下方找到、
[引用 userid="46498" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1006497/iso7741-q1-help-to-check-replacement-part-the-different-between-with-f-in-the-orderable-number-or-not ]]我们是否有任何解决方案可以使用 CAN BOM 替代 ISO7741FQDWRQ1?ISO7741FQDWRQ1和 ISO7741FEDWRQ1是可安全地用于替代 ISO7741FQDWRQ1的器件。 请注意、ISO7741FDWR 不会通过汽车筛查测试。 因此、客户在接受器件之前必须考虑这一点。
[引用 userid="46498" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1006497/iso7741-q1-help-to-check-replacement-part-the-different-between-with-f-in-the-orderable-number-or-not "] ISO7741FQDWRQ1和 ISO7741QDWRQ1之间有何区别?[/quot]这两个器件之间的差异是默认输出状态。 具有"F"后缀的器件具有默认低输出状态、而不具有"F"后缀的器件具有默认高输出状态。 对于大多数应用、选择一个而不选择另一个可能不是问题、但对于某些其他应用、这可能是一个问题。 最了解其最终产品的客户是判断隔离器默认状态的变化是否会影响其最终产品的最佳人选。 基于这一点,他可以决定是否选择一个而不是另一个。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao