This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:帮助检查替换器件是否与可订购编号中的 F 不同。

Guru**** 2610625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1006497/iso7741-q1-help-to-check-replacement-part-the-different-between-with-f-in-the-orderable-number-or-not

器件型号:ISO7741-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7741

大家好、

由于某些原因、客户要求使用 BOM 2 BOM 更换解决方案。

他们在当前设计中使用了我们的 ISO7741FQDWRQ1、这是一个已经是 MP 级的项目。

请帮助检查以下项目:

  1. 我们是否有任何解决方案可以将 BOM 替换 为 ISO7741FQDWRQ1?
  2.  ISO7741FQDWRQ1和  ISO7741QDWRQ1之间有何不同?

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的联系。 请在我的输入下方找到、

    [引用 userid="46498" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1006497/iso7741-q1-help-to-check-replacement-part-the-different-between-with-f-in-the-orderable-number-or-not ]]我们是否有任何解决方案可以使用 CAN BOM 替代  ISO7741FQDWRQ1?

    ISO7741FQDWRQ1和 ISO7741FEDWRQ1是可安全地用于替代 ISO7741FQDWRQ1的器件。 请注意、ISO7741FDWR 不会通过汽车筛查测试。 因此、客户在接受器件之前必须考虑这一点。

    [引用 userid="46498" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1006497/iso7741-q1-help-to-check-replacement-part-the-different-between-with-f-in-the-orderable-number-or-not "] ISO7741FQDWRQ1和  ISO7741QDWRQ1之间有何区别?[/quot]

    这两个器件之间的差异是默认输出状态。 具有"F"后缀的器件具有默认低输出状态、而不具有"F"后缀的器件具有默认高输出状态。 对于大多数应用、选择一个而不选择另一个可能不是问题、但对于某些其他应用、这可能是一个问题。 最了解其最终产品的客户是判断隔离器默认状态的变化是否会影响其最终产品的最佳人选。 基于这一点,他可以决定是否选择一个而不是另一个。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    感谢您的回复!

    我是否知道  ISO7741FQDWRQ1和 ISO7741FEDWRQ1之间的区别
    这是一个汽车项目、因此客户需要 Q1级。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kal、

    ISO7741FQDWRQ1是一款通过汽车认证的1级器件、支持-40C 至125C 的温度范围、而 ISO7741FEDWRQ1是一款通过汽车认证的0级器件、温度范围为-40C 至150C。 因此、ISO7741FQDWRQ1可以安全地替换为 ISO7741FEDWRQ1、而不会出现任何问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!! 谢谢!