This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3080:R 输出状态为 Lo 恒定

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1135169/iso3080-r-output-state-is-lo-constant

器件型号:ISO3080

尊敬的支持团队。

为 ISO3080加电后、R 输出可能会卡在 LO。
例如、电源定序或电源斜坡斜升是否有任何限制?
即使从 Excel 文件中的原理图中删除了 L19、也不会更改 anything.e2e.ti.com/.../ISO3080.xlsx

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、

    感谢您提供示波器屏幕截图和原理图。  

    此器件没有电源定序限制。 VCC1和 VCC2可以按任何顺序供电。

    您能否确认示波器探针工作正常? 您是否还可以确认所有示波器设置均已针对此测量进行了正确配置?

    我还在 kΩ 图中看到、您有两个1k Ω 电阻器连接到此器件的 A 和 B 引脚(R249和 R250)。 您能否短接这些电阻器并再次进行相同的测量?

    此致、  

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Kenneth - San、
    感谢您的支持。

    RS-485接收器总线 A 和 B 在大约2V 的共模电压附近进行差动振荡。
    我们将 RS-485接收器总线 A 和 B 的1k Ω 串联电阻器短接(=0 Ω)、并采用波形。
    黄色= A 输入
    绿色= B 输入
    紫色= R 输出

    如果 R 输出为恒定 LO、则从电源加电开始、R 输出将为恒定 LO。
    黄色= VCC1 3.3V
    绿色= VCC2 5.0V
    紫色= R 输出

    对于良好的器件、上电后 Rout 变为高电平。
    目前、RS-485接收器总线 A 和 B 输入均开路 。
    黄色= VCC1 3.3V
    绿色= VCC2 5.0V
    紫色= R 输出



    在数据表的表3中、当 A 和 B 开路时、R 输出为 H

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、

    感谢您提供额外的示波 器屏幕截图。

       kΩ POST 中的第二个示波器屏幕截图、RS-485总线上的1k Ω 电阻器是否仍然短接?

    此外、在第二个示波 器屏幕截图中、器件的 A 和 B 输入是否配置为开路? 或者它们的配置是否不同?

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Kenneth - San、
    感谢您的支持。

    是的、第二  个示波器屏幕截图使 A 和 B 串联电阻器短路。
    即使 A 和 B 输入信号悬空或输入100kbps 信号、
    如果在电源打开后 R OUT 为低电平、它将始终保持低电平。

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、

    [引用 userid="343895" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1135169/iso3080-r-output-state-is-lo-constant/4216718 #4216718"]

    RS-485接收器总线 A 和 B 在大约2V 的共模电压附近进行差动振荡。
    我们将 RS-485接收器总线 A 和 B 的1k Ω 串联电阻器短接(=0 Ω)、并采用波形。
    黄色= A 输入
    绿色= B 输入
    紫色= R 输出

    [/报价]

    在上面的示波器屏幕截图中、这种行为是 在短路1 kΩ 电阻器之前未正常工作的器件上观察到的、还是在进行任何更改之前已正常工作的器件上观察到的?

    此外、对于不良器件、 接收器输出引脚(R)是否 再次变为高电平、或者它是否始终保持低电平?

    此外、我还想检查 并查看这种意外行为是否在多 个 ISO3080器件中很常见。 您测试了多少种不同的 ISO3080器件? 在您测试过的所有器件中、有多少以 这种方式运行?

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、

    你有更新吗? 您是否能够解决此问题、或者 您是否仍然看到  意外结果?

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Kenneth - San、
    感谢您的支持。

    我们仍在调查原因。
    在我们客户的生产线上、有一个从电源开启到 R OUT 固定为低电平(对于8个/1500个设备)的时间不跟随信号。
    即使施加了信号、启动电源失败的 R OUT 也根本不会跟随。
    如果您再次关闭电源并加电、则通常会出现 R OUT 跟随的情况。
    在检查电源序列和斜升速度时、我们仍在调查原因。

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、

    感谢您的更新。

    您观察到的行为是不可预料的。 请联系您的 TI 代表 、以便  提交意外运行的器件进行故障分析。 我们将在收到这些样本后查看它们。  

    我将继续将此帖子标记为已关闭。 一旦收到样片、我们将继续离线解决此问题。

    此致、

    Kenneth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Kenneth - San、
    感谢您的以下操作。

    我们的分销商向 TI 发送了样片和分析。

    此致、
    Hiroaki Yuyama