This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1452:半双工应用原理图审阅

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1452, ISO1450, THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1160287/iso1452-half-duplex-application-schematic-review

器件型号:ISO1452
主题中讨论的其他器件: ISO1450THVD1452

您好、先生、

随附的文件是 ISO1452的原理图。

请帮助查看 ISO1452上 RS485半双工的 schmatic。

谢谢。

e2e.ti.com/.../RS485_5F00_half_2D00_duplex.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢大家分享 ISO1452的原理图以供回顾。 原理图看起来不错、我有一些意见/建议、请参阅下面的输入。

    1. ISO1452是一款全双工器件、如果您的要求仅为半双工、则可以考虑使用 ISO1450、它是一款半双工器件。
    2. 全双工器件 ISO1452也可用于半双工、但为此、您必须将 Y/Z 短接至 A/B、才能使器件作为半双工运行。
    3. 器件 ISO1450和 ISO1452支持高达50Mbps 的数据速率。 如果您的要求仅为500kbps 或12Mbps、那么您可以考虑使用 ISO143x 或 ISO141x、请参阅下表以了解此系列器件的列表。
    4. 现有的去耦电容值看起来不错。 0.1µF、我们建议在两个 VCC 引脚上添加一个1 μ F 电容器。 或者、可以使用1µF 0.1µF μ F 电容器替换 μ F 电容器。
    5. 我在 RS-485总线上没有看到任何端接电阻器、每个节点都不需要端接电阻器、只需要在 RS-485总线另一端的两个节点上使用。 我希望您在整个系统中都能做到这一点。
    6. RS-485总线上使用的 TVS 二极管似乎是5V ESD 二极管、与 RS-485总线不兼容。 RS-485总线需要一个工作电压为-7V 和+12V 的双向 TVS 二极管。 适用于 RS-485总线的 TVS 二极管之一是 SM712、其工作电压为-7V 和+12V、专门用于 RS-485总线保护。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的回复。
    我更新了原理图。

    实际上、全双工应用的原始设计计划、但现在四线 UART 还不够。

    我们将评估其他功能或更改 ISO1452。

    答复如下:

    item2=>May I know,Y/Z 短接至 A/B 意味着 Y 短接至 A,Z 短接至 B?

    item4=>我们的数据库规则 D=0,所以 SCD1U10V2KX-4-LL-GP 是0.1u/10V/0402,我需要修改它了吗?

    item5=>您是说“在 RS-485总线另一端的两个节点上”TX 连接 RX 的120R 吗?

    item6=>更新了原理图

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../RS485_5F00_half_2D00_duplex_5F00_221011.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您提供最新的原理图。 我看到您已将 Y/Z 连接到 A/B 线路以形成看起来不错的半双工配置。 我还看到您包含了终端电阻器并更新了 TVS 二极管、看起来也不错。

    [引用 userid="531588" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1160287/iso1452-half-duplex-application-schematic-review/4362666 #4362666"] item2=>我知道吗,将 Y/Z 短接至 A/B 意味着 Y 短接至 A,Z 短接至 B?

    您的理解是正确的、原理图也已正确更新。

    [引用 userid="531588" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1160287/iso1452-half-duplex-application-schematic-review/4362666 #4362666"] item4=>我们的数据库规则 D=0,因此 SCD1U10V2KX-4-LL-GP 为0.1u/10V/0402,我需要修改它吗?

    抱歉、我找不到电容器的数据表。 从器件型号中可以看到、SCD1U10V2KX-4-LL-GP 为1µF μ A、SC10U16V5KX-19-GP 为10µF μ A。 但是、如果 SCD1U10V2KX-4-LL-GP 为0.1µF μ A、那就好了。

    [引用 userid="531588" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1160287/iso1452-half-duplex-application-schematic-review/4362666 #4362666"] item5=>您是说"在 RS-485总线两端的两个节点上"是 TX 连接 RX 的120R 吗?

    是的、RS-485总线需要在总线的另一端使用120Ω Ω 终端电阻器。 一条 RS-485总线只有2个电阻器、如下所示。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    感谢您的评论和解释。

    我想确认隔离式 GND、图下方与数据表不同。

    GND2可以更改为左 GND (系统 GND)以用于 VCC2参考?或其他提示?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    抱歉、我未注意到电容器 C1507和 C1508的 GND 符号不同。 请注意、如果您的应用需要隔离、那么您只能通过使左侧和右侧的电源线和信号线彼此隔离来保持隔离。 信号隔离是通过 ISO1452实现的、而电源隔离是通过隔离式电源实现的。 有关此主题的更多详细信息、请参阅以下链接。

    如何在 RS-485系统中隔离信号和电源(修订版 C)

    您可以在 ISO1452产品页面上找到更多应用手册和其他有用文档、请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/product/ISO1450#tech-docs


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Koteshwar ,

    如果我们不担心隔离问题、能否按如下方式修改 GND?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您可以将 GND1和 GND2连接到同一系统接地、器件仍可正常工作、但器件中的隔离栅不会正常工作。 如果不需要隔离、而只需要 RS-485收发器、则只需使用 RS-485收发器、而不是隔离式 RS-485收发器、这样会更便宜、而且您还可以选择更多选项。 我在下面复制了指向 THVD1452的链接、THVD1452是一款 RS-485收发器、不包含隔离功能。

    https://www.ti.com/product/THVD1452

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    我明白了。

    THVD1452收发器没有隔离功能、而且价格更便宜。

    我的系统有2个 RS485、但它们是自己连接到 SoC 的、因此 THVD1452和 ISO1452应该应用于我们的系统?
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    是的、THVD1452和 ISO1452都可以独立连接到 SoC、形成两个 RS-485接口、一个没有隔离、另一个有隔离。 如果您希望使用 ISO1452保持隔离、则应使用隔离式电源保持电源连接的隔离状态。 我在前面的几个文档中向大家介绍了如何实现 RS-485隔离。 这些信息应能帮助您作为参考。

    如果不需要隔离、并且您希望使用连接到 SoC 的两个 RS-485接口、则还可以考虑使用两个 THVD1452器件。

    请告诉我这是否能解答您的问题、如果我可以继续、将此帖子标记为已关闭。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    非常清楚。

    非常感谢。