This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:CANH 至 CANL 电压过冲

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/890099/iso1050-canh-to-canl-voltage-overshoot

器件型号:ISO1050

您好专家、

我的客户使用 ISO1050作为 CAN 收发器、他们的通信良好、但在 CANH 和 CANL 之间发生一些意外的电压过冲、如下所示。 电压为1V/div、通信速度为500K。

希望您能给我们一些建议。

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    感谢您与我们联系以解决该问题。

    您能否确认共享的波形是 CANH、CANL 还是两者之间的差值(VOD)?
    您能否确认 CAN 总线上连接的其他 CAN 器件是什么?
    它是在 CAN 总线两端的 ISO1050吗?

    不同器件的主要输出电压可能是不同的电平。 在上面的波形中、一个电压电平的所有脉冲可能从一个方向上的器件进入、而另一个电压电平较高的脉冲可能从另一个方向上的器件进入。 如果不知道正在通信的器件和正在传输的数据方向、我无法肯定地说这一点。 请务必分享上述要求的信息、我们将能够提供更好的评论。 分享数据后、我们的一名团队成员将回复您。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    请您分享上述请求信息吗? 您能否确认您所指的过冲是否仅发生在最后一个位上、或者是否发生在流中的任何位上?

    此外、请务必分享与应用、CAN 节点数量、使用的器件以及您认为重要的任何其他内容相关的更多详细信息。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar Rao、

    您能否确认共享的波形是 CANH、CANL 还是两者之间的差值(VOD)?

    共享波形是两者之间的差异。
    您能否确认 CAN 总线上连接的其他 CAN 器件是什么?

    它们都是 ISO1050、最大注释数为4。
      它是在 CAN 总线两端的 ISO1050吗?

    当然。

    您能否确认您所指的过冲是否仅发生在最后一个位上、或者是否发生在流中的任何位上?

    它发生在每个帧的末尾、而不是在何处发生。

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、"正常"上升沿具有一点过冲、而最后一个上升沿看起来是四舍五入的、就像电压被动上拉一样。 您可以放大这些边线吗?

    您能否显示各个 CANH/CANL 电压? 两者都受影响、还是仅影响其中一个?

    隔离器在电气级别工作、不知道框架。 因此、我怀疑最后一位由多个发送器驱动。 您能否显示全部四个 TXD 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    感谢您分享所请求的信息、这有助于您了解。

    在我与团队中的其他人进行互动时、我了解到在每个帧结束时、在适当的 CAN 实施中、将有一个主要的确认位(ACK)由所有节点驱动、传输帧的节点除外。 当多个节点驱动总线显性状态时、总线上的电压预计会高于仅一个节点驱动总线的电压。 这就是为什么您在 CAN 总线上看到的摆幅仅高于每帧末尾的正常电压的原因。

    因此、这是正常现象、不能视为问题。 如果您或客户有任何疑问、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao