This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:TX/RX 连接

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/886874/iso1050-tx-rx-connection

器件型号:ISO1050

大家好、

我想问 TX 和 RX 是如何在内部工作的、RX 的失败或断开是否会影响 TX 正常波形?

谢谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    数据表中的功能图(如下所示)准确描述了器件的情况。 TXD 和 RXD 可独立工作、不使用一个不会影响另一个。 由于 TXD 和 RXD 通道在 CAN 总线侧连接在一起、因此在 TXD 上传输的任何内容也会出现在 RXD 上。 如果 RXD 未被监控或断开、则 TXD 仍将工作、反之亦然。

    在这方面是否有任何特别的关切,还是只是一个信息丰富的问题?

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、这只是一个信息丰富的问题。