This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:有关数据速度的 RS485总线残桩长度

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/889880/iso1500-rs485-bus-stubs-length-regarding-data-speed

器件型号:ISO1500

您好!

我们有这个问题:如果我们不使用1Mbps (ISO1500)的总线速度、并且我们现在保持在4.8至19、6kbps 的速率、我们是否可以根据 TI 应用手册增加计算出的存根长度? >该长度最大为~5米、对于 TR/TF =典型值210ms。

如果我们必须使用此新驱动器来减小残桩长度(目前为10 ~15米)、则可能会影响我们的总线系统

由于该值的计算取决于收发器的 Trise/Tfall、并且对于新的 ISO1500 (最大仅提供@1Mbps、而不是200kbps)、该时间非常低。 这可能意味着存根长度更短?  我有疑问,我不确定是不是正确的! 如果我们以较低的速度使用此收发器(最大19600bds)、TR/TF 可能会增加。

提前感谢您的回复和确认

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    上升和下降时间更依赖于线路电阻和电容、而不是通信速度。 驱动器的上升和下降时间分别以54欧姆和50pF 的线路电阻和电容进行频谱。  因此、根据数据表中的公式、理想的存根长度应随着上升和下降时间的缩短而缩短。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的回答。  好的、因此 、用具体的残桩长度来量化似乎不太容易。 但我们也希望能够以稍长的残桩@更低的速度进行适当的通信。 我们通常在总线上使用 CAT-5e 电缆(100R)和2个端接电阻120R。

    此致、

    Michael