您好!
我们有这个问题:如果我们不使用1Mbps (ISO1500)的总线速度、并且我们现在保持在4.8至19、6kbps 的速率、我们是否可以根据 TI 应用手册增加计算出的存根长度? >该长度最大为~5米、对于 TR/TF =典型值210ms。
如果我们必须使用此新驱动器来减小残桩长度(目前为10 ~15米)、则可能会影响我们的总线系统
由于该值的计算取决于收发器的 Trise/Tfall、并且对于新的 ISO1500 (最大仅提供@1Mbps、而不是200kbps)、该时间非常低。 这可能意味着存根长度更短? 我有疑问,我不确定是不是正确的! 如果我们以较低的速度使用此收发器(最大19600bds)、TR/TF 可能会增加。
提前感谢您的回复和确认
此致、
Michael