This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:D 封装增强型隔离

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/888221/iso7720-d-package-reinforced-isolation

器件型号:ISO7720

您好!

我可以向 ISO7720/1提出问题吗? 该器件声称具有增强型隔离、但 D 封装 IOSM = 5000V、乘以1.6等于9000V、仍低于10KV。 因此、我想知道 ISO7720/1 IOSM 测试程序是否通过认证。 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    ISO7720数据表是 ISO7720和 ISO77721以及所有封装(D、DWV、DW)的通用数据表。 DWV 和 DW 封装支持10kV 浪涌、因为它们的间隙大于8mm、而 D 封装的间隙仅大于4mm、不符合10kV 浪涌规格。 因此、增强型隔离索赔仅适用于 DW 和 DWV 封装、而不适用于 D 封装。

    我希望这澄清了你的疑问,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koteshwar、

    感谢您的回答、还有一个问题、即为什么在 VDE 认证中使用 D 封装?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    VDE 要求器件满足机油中的浪涌规格、而不限制封装或间隙。 器件 ISO7720中使用的骰子已满足增强型浪涌规格、因此我们也通过了 VDE 认证。 虽然器件能够工作、但封装不支持该功能。 因此、在这些器件上声称增强型可能不是很有用、因为终端设备中的整体封装将无法支持10kV 浪涌。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao