您好!
我可以向 ISO7720/1提出问题吗? 该器件声称具有增强型隔离、但 D 封装 IOSM = 5000V、乘以1.6等于9000V、仍低于10KV。 因此、我想知道 ISO7720/1 IOSM 测试程序是否通过认证。 谢谢。
此致、
陈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chen、
ISO7720数据表是 ISO7720和 ISO77721以及所有封装(D、DWV、DW)的通用数据表。 DWV 和 DW 封装支持10kV 浪涌、因为它们的间隙大于8mm、而 D 封装的间隙仅大于4mm、不符合10kV 浪涌规格。 因此、增强型隔离索赔仅适用于 DW 和 DWV 封装、而不适用于 D 封装。
我希望这澄清了你的疑问,谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
您好、Chen、
VDE 要求器件满足机油中的浪涌规格、而不限制封装或间隙。 器件 ISO7720中使用的骰子已满足增强型浪涌规格、因此我们也通过了 VDE 认证。 虽然器件能够工作、但封装不支持该功能。 因此、在这些器件上声称增强型可能不是很有用、因为终端设备中的整体封装将无法支持10kV 浪涌。
如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao