This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:电源轨问题

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/886694/iso7760-question-on-power-rail

器件型号:ISO7760

大家好、

我的客户使用 ISO7760F 将信号从 FPGA 隔离并将信号传输到模拟开关。

我们正在尝试了解基于每个自己的 GND 基准在不同的 Vcc 上运行此部件是否可以接受。 在数据表中、所有示例均使用 Vcc1 = Vcc2。 对于此隔离、Vcc1 = 2.5V 和 Vcc2 = 5V 是否可行? 还必须注意的是,GND2可能高达60V,GND1是系统 GND。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    感谢您发帖到 E2E!

    是的、只要 TI 的数字隔离器处于建议的工作条件下、就可以在与其本地 GND 相关的不同电压电平下为其每侧供电。 对于 ISO7760、可接受 Vcc1 = 2.5V w.r.t GND1和 Vcc2 = 5V w.r.t GND2。

    GND1和 GND2、Vcc1和 Vcc2、GND1和 Vcc2或 Vcc1和 GND2之间的60V 差值也是可以接受的、因为这完全符合566V 的直流工作隔离电压规格。


    请参阅下面的常见问题解答帖子以了解更多信息、如果您或我们的客户有其他问题、请告知我:





    周末愉快!
    Manuel Chavez