Other Parts Discussed in Thread: ISO7760
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7760 大家好、
我的客户使用 ISO7760F 将信号从 FPGA 隔离并将信号传输到模拟开关。
我们正在尝试了解基于每个自己的 GND 基准在不同的 Vcc 上运行此部件是否可以接受。 在数据表中、所有示例均使用 Vcc1 = Vcc2。 对于此隔离、Vcc1 = 2.5V 和 Vcc2 = 5V 是否可行? 还必须注意的是,GND2可能高达60V,GND1是系统 GND。
谢谢、
Mitchell