请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1042-Q1 大家好、
我的客户对他的系统进行了 ISO11452-2测试、发现 CAN 收发器 ISO1042-Q1将停止工作、然后系统必须重置 CAN 收发器才能使器件正常工作。 测试条件低于
ISO11452-2消声室:
1–2GHz (CW/PM、70V/m)
- CAN 收发器将仅在 Z 方向(DUT 表面天线的顶部)停止工作。 X 和 Y 方向工作良好。
- 当客户将收发器更改为其他供应商时、DUT 运行良好。
是否有任何建议可帮助客户通过 EMC 测试?
非常感谢。
陈文森