Other Parts Discussed in Thread: ISO35, ISO1412, ISO1432
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/898487/iso35-vcc-5v
器件型号:ISO35主题中讨论的其他器件: ISO1412、 ISO1432
我知道 ISO35的建议 Vcc、最大值为3.6V。
但是、Vcc 的绝对最大值为6V。
在 Vcc = 5V 时运行 ISO35是否存在任何可靠性问题?
我知道数据表参数未针对5V 工作电压进行特性描述。
代表客户提问。