This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO35:VCC = 5V

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO35, ISO1412, ISO1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/898487/iso35-vcc-5v

器件型号:ISO35
主题中讨论的其他器件: ISO1412ISO1432

我知道 ISO35的建议 Vcc、最大值为3.6V。

但是、Vcc 的绝对最大值为6V。

在 Vcc = 5V 时运行 ISO35是否存在任何可靠性问题?  

我知道数据表参数未针对5V 工作电压进行特性描述。

代表客户提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO35应可耐受5V 电压。 但是、我强烈建议客户改用 ISO1412。 这是一款更新更强大的器件、在5V 运行时不会出现问题。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;  

    我将其称为 ISO1432、因为它具有涵盖 ISO35功能的数据速率。

    我本应该更具体一点:这实际上与 ISO35M 有关、因此我们可能需要-55C 额定值。 :-)

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    了解-55C 额定值是否是硬性要求将会有所帮助。 请告诉我您发现的内容。  

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误您的时间;首选-55C、但-40C 可能正常。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    好的。 如果可能、让我们尝试继续使用 ISO1432。

    尊敬的、

    卢卡斯