This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:在不对驱动器施加过应力的情况下、我可以在每个接地的输出线路上施加多大的滤波电容?

Guru**** 2445850 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/901021/iso1050-how-much-filter-capacitance-can-i-put-on-each-output-line-to-ground-without-over-stressing-the-driver

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042

问题:在不对驱动器施加过应力的情况下、我可以在每个接地的输出线路上施加多大的滤波电容? 如果您不知道、我应该监控哪些特征来执行我自己的测试?

说明:
我们计划在专用微波炉中使用 ISO1050 CANbus 驱动器。 这款微波炉的外壳必须进行严格屏蔽、以容纳从烹饪腔通风孔泄漏的少量微波电源。 由于空间原因、安装驱动程序的控制器必须位于设备机柜内部、但设备必须通过 CANbus 与设备外部的总线进行通信。
因此、CANbus 线需要从电气外壳内部到外部。 为了防止车床总线用作天线、将布线量的射频从外壳内部传输到外壳外部、我们需要使用过滤隔板连接器。 这些滤波器的电容范围从大约10pF 到大约3nF。 较大的电容显然会提供更好的衰减、但也需要驱动器更努力地更改状态。 我们需要知道我们可以使用的最大滤波器电容、然后再有损坏驱动器的风险。

此致- Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    CAN 总线上的滤波一定不能干扰数据传输、因此随着信令速率的增加、不要增加太多的总线电容至关重要。 通常情况下、100pF - 200pF 电容可以使用、但随着数据速率的降低、这可能会增加。

    此微波炉中的通信数据速率是多少?

    最后、您是否考虑使用 ISO1042而不是 ISO1050? 该器件具有更好的隔离性能和 CAN 总线保护规格。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    感谢您的回答。  我将查看 ISO1042。  作为后续操作、总线数据速率将为 83.33kbits/sec  电容是否可以增大?  可能高达470pF?

    此外、您是否知道专门用于 CANbus 的任何 EMI 滤波器?

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    请让我们的团队在1-2个工作日内确认是否可以在此处增加电容。

    同时、有关 CAN 总线滤波器的一些信息、请参阅 本应用报告 SLLA270此博客文章。 您正在努力满足哪些 EMI 规格?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    希望所有这些都很好。 关于您之前关于增大 CAN 总线电容的问题:

    • ISO1050 CAN 总线上的电容指定了100pF 总线电容的上升和下降时间、因此将总线电容值增加到该值以上将减慢上升和下降时间。 请记住、总线上的外部组件、如 CMC 和 TVS 二极管、连接器、电缆类型和总线上的节点数将增加总线总电容
    • 根据我们的估算、470pF 和3nF 是隔离式 CAN 器件可接受的总线电容
    • ISO1050或 ISO1042不会受到损坏、但如果电容值增加到超过此值、则可能会由于上升和下降时间较慢而导致数据传输出错。 彻底测试此系统以检查位错误。

    我们还使用 TDK 的 ACT45B-510-2P-TL003作为 ISO1042EVM 上的 EMI 滤波器。


    如果您有其他问题、请告知我们。


    周末愉快!
    Manuel Chavez