主题中讨论的其他器件: ISO1042
问题:在不对驱动器施加过应力的情况下、我可以在每个接地的输出线路上施加多大的滤波电容? 如果您不知道、我应该监控哪些特征来执行我自己的测试?
说明:
我们计划在专用微波炉中使用 ISO1050 CANbus 驱动器。 这款微波炉的外壳必须进行严格屏蔽、以容纳从烹饪腔通风孔泄漏的少量微波电源。 由于空间原因、安装驱动程序的控制器必须位于设备机柜内部、但设备必须通过 CANbus 与设备外部的总线进行通信。
因此、CANbus 线需要从电气外壳内部到外部。 为了防止车床总线用作天线、将布线量的射频从外壳内部传输到外壳外部、我们需要使用过滤隔板连接器。 这些滤波器的电容范围从大约10pF 到大约3nF。 较大的电容显然会提供更好的衰减、但也需要驱动器更努力地更改状态。 我们需要知道我们可以使用的最大滤波器电容、然后再有损坏驱动器的风险。
此致- Scott