This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:VISO 以250kHz 的频率输出方波、变得很热、VISO 为1.965V

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, TXB0104, ISO7841, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/896969/isow7842-viso-outputs-a-square-wave-at-250khz-gets-very-hot-viso-is-1-965v

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件:ISOW7841TXB0104ISO7841

您好!

  我们在现场有发生故障的部件。 在电路中、我测量了 Viso 为1.965V、并且芯片温度很高。 因此、首先需要考虑的是、电路将 ISOW7841的输出短路。 但是、我提起 ISOW7841上的 VISO 和 VSEL 引脚、并从实验室电源为隔离电路的其余部分供电、在5V 电压下测量值为18mA。 因此、我不认为这是隔离电路。

接下来、我测量了 ISOW7841的输出、开路、负载为1000uF 和100欧姆(50mA)。 连接了示波器迹线。

ISOW7841显然是 NFG、但什么原因会导致此问题? 如果需要、我可以向您的团队发送 IC 以进行进一步分析。 我订购了替换 IC、并将在替换产品送达后更换该器件。

输入电压为5V、VSEL 直接连接到 VISO 以提供5V 输出。

ISOW7841的输入侧有47uF || 10uF || 1uF || 0.1uF。 在 VISO 输出侧有10uF || 10uF || 1uF || 0.1uF。

为该芯片供电的5V 电源轨(以及连接的电压转换器)每15分钟加电一次、执行该操作、然后关闭。 我测量到输入功率的压摆率为1ms/V、并且压摆率很平滑、完全在数据表上的10mSec 参数范围内即可达到5V。 电压转换器是 TI TXB0104双向转换器。 有一个想法是转换器是否会成为问题、但我不知道这会导致 VISO 失败的原因。

谢谢、

Derek

 e2e.ti.com/.../isolator-problem-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您发帖到 E2E! ISOW7841 Viso 输出可能会损坏、这就是输出被钳位在<2V 的原因。 这可能是由 ESD 或过压应力造成的、这对于 ISOW78xx 器件而言很少见。

    为了防止此类损坏、我们通常建议遵循 ISOW7841数据表第11节中的指南。 Viso 和 Vcc_in UVLO 电路之间可能存在差异、或者输入电流限制过低。 在这些情况下、将 ISOW7841电源输入端的电容增加到至少比 Viso 上的电容大100uF、有助于防止损坏、如我链接的两个相关线程中所述、请参阅以下参考文献:





    请告诉我们您的想法!


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将浏览这些链接。

    如果其中一个逻辑输入/输出受到压力、这是否会导致直流/直流 Viso 输出如此?

    在启动或关断期间、双向电平转换器是否会成为问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    没问题! 对 I/O 施加压力可能会导致 Viso 以这种方式运行、但这种情况不太可能发生。 该器件还使用差分信号对跨隔离栅进行高/低信号电平通信、因此信号电平转换在本地进行、独立于每个电源。

    该问题很可能是由于 Vcc1和 Viso 之间的启动或瞬态差异导致的、在这种情况下、器件无法正确确定 Viso 是否处于适当的电平。 这类似于上面链接的第二个相关线程。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我将代表曼努埃尔就这一问题向你提供支持。

    很遗憾再次听到这个问题、这个问题看起来完全不同、我以前从未见过。 请帮我回答以下问题吗?

    1. 我注意到、您曾尝试通过断开由 ISOW 供电的电路的其余部分来单独测试 ISOW。 您提到您已将1000µF Ω 和100Ω Ω 负载连接到 VISO 引脚、是否可以移除1000µF Ω 电容器、再次测试并分享结果? 建议不要在 ISOW 输出端使用如此大的电容器。
    2. 您共享的波形的频率确实为250kHz。 这对于 ISOW 而言是不寻常的。
    3. 第一个波形中的矩形波似乎具有3.3V 的摆幅、但我看到 ISOW 设置为输出5V。 您能否确认5V 配置的测试设置是否是该波形的测试设置?
    4. 我不太确定第二幅图像中的波形是什么、您能确认吗?
    5. 您是否看到仅在一个器件和/或 PCB 上出现此问题? 还是发生在多个样品和/或 PCB 上?

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我移除了电容、使负载仅为100欧姆、现在是一个相当完美的方波、即262.5kHz、与之前一样。

    2.同意

    3. VSEL (引脚10)被连接至 VISO 以配置5V 运行。 我还尝试将 VSEL 连接到 GND、但输出保持不变。

    4.第一幅图像的波形(完美方波)仅具有100欧姆负载。 第二个波形是输出上的1000uF 电容器。

    我们只在一个器件上看到了这一点。 在另一个器件上、GPIO 扩展器损坏(提供的原理图中的 U20)。 但是、该隔离器中的隔离器似乎仍然正常工作。 隔离器是否可能发生故障并导致过压? 我知道这个芯片的模拟器件版本有这个问题。

    此外、我这里有 IC、如果需要、可以将其发送给您进一步分析。  

    我正在为其他电路板设置测试、我们每秒切换一次隔离器的输入电源、尝试重复该问题。

    谢谢、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      ISO7841有两个通道。 如果有用、我捕获了 ISO7841的通电/断电。 黄色是输入电源、蓝色是输出电源(VISO)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现另一个有类似问题的设备。 ISOW7842的输入电压为5V、但输出为恒定的785mV。 IC 很热、但不是很热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我们测试了五个板。 每个通道都有 ISOW7841的两个通道(名为 DP1和 DP2)。 测试包括将隔离器的5V 电压导通一秒钟、然后验证输出的电压是否正常。 然后它会关闭电源一秒钟。

    单元0:原批板、根本没有任何变化。 已运行172k 测试并通过。 这是唯一一个。

    第1单元:这是具有方波输出的单元、因此我移除了 ISOW7841、然后在 VISO 负载上测量电流。 电流为18mA、因此没有短路。 然后(移除芯片后)我从工作台电源为隔离侧供电;一切正常。 我放入了一个新的 ISOW7841器件、然后运行了测试。 运行了63k 次、但仍在运行。

    第2单元:在通道1上进行30次测试后失败。 VISO 为0.78V 连续电压。 删除了隔离器、验证了隔离部分电流是否正常且所有器件均正常工作、并安装了新的 ISOW7841。 测试在9400测试后停止,因为第二个通道(带有原始芯片)出现故障。 因此、我仅使用更新的芯片重新启动了测试。 仍在运行、8400次测试和计数。

    单元3:将输入电容器从47uF 升级为100uF。 测试失败一次。

    单元4: 将输入电容器从47uF 升级为100uF。 87次测试后失败。 输出仅为3.53V、ISOW7841非常热。

    单元5和6:ISOW7841正常工作、但 TI GPIO 扩展器无法通过 I2C 进行响应。 隔离侧的其他 I2C 外设工作正常。

    附加的图像:顶部 IC 是我从电路板上拔出的不起作用的 IC。 (批次代码93APZXT、CM 在几个月前从 DigiKey 购买)由于我在故障排除时首先尝试抬起腿部、因此腿部弯曲了一些。

    底部 IC 是上周在安装前从 DigiKey 购买的全新 IC。 批次代码88AGN5T。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于现在涉及多个部件,我将其移到了自己的线程中,请参阅"

    部件故障率高"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您共享这些更新。 团队正在内部讨论这种行为、我们应该在1-2天内对这一行为以及新话题做出回应。

    很抱歉耽误你的时间。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    再次对我们一方迟迟不能回来表示歉意。 我将回复你的另一个新话题、我们可以继续讨论、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这一讨论已转移到专用电子邮件中、以便更深入地了解系统并调试问题。 一旦我们达成解决方案、我们将返回并发布包含摘要的更新。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao