This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:CANH-CANL 电缆上的脉冲失真

Guru**** 2446500 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/900745/iso1050-pulse-distortion-on-cable-of-canh-canl

器件型号:ISO1050

您好!

我的客户使用 ISO1050、原理图如下所示:

它们将两个板连接在一起、以测试通信并发现通信不能正常工作。

因此、我们 使用差分探头监测两个电路板上的 CANH-CANL 信号、并观察到红色圆圈中将出现非常短的低电平脉冲。 电源电压稳定。 我们想知道如何找到产生此类脉冲的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测量了 CANH 和 CANL、波形如下:

    是否有任何方法可以滤除电压骤降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    客户是否能够在同一范围内获取 TX、RX、CANH 和 CANL 的波形? CAN 总线上有多少个器件? 尖峰看起来均匀间隔、这似乎表明 CAN 总线上的某些东西可能会导致这种情况。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    我们在 CANH 到 GND 和 CANL 到 GND 之间添加了一些电容器。 问题得到了解决。