Other Parts Discussed in Thread: ISO1050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1050 您好!
我的客户使用 ISO1050、原理图如下所示:
它们将两个板连接在一起、以测试通信并发现通信不能正常工作。
因此、我们 使用差分探头监测两个电路板上的 CANH-CANL 信号、并观察到红色圆圈中将出现非常短的低电平脉冲。 电源电压稳定。 我们想知道如何找到产生此类脉冲的原因?