This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:生产产品中的输出引脚损坏

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/900947/iso1050-output-pin-damage-in-production-product

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042

你(们)好。

客户的产品中使用了 ISO1050。 产品生产3个月后。 有多个设备损坏。

CANL 或 CANL 上所有损坏的 IC 均已损坏。 您能给我们几个关于此案例的建议吗?谢谢。

还有一个有趣的场景:

对于旧解决方案、客户使用了分离式 IC、例如:光耦合器(HCPL0638)+ CAN 收发器(PCA82C250)。 对于该解决方案、光耦合器在生产产品中也因某种原因受损。 CAN 收发器始终正常。

原理图如下:

以下是损坏的 IC (一些 IC 已烧坏):

BR

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松镇

    很抱歉客户遇到问题。 照片中的 ISO1050器件似乎显示了总线侧的损坏。 什么是终端设备? 此设备中是否会出现非常高的能量瞬变?

    为了保护 ISO1050、PESD2CAN TVS 二极管不正确。 请让客户阅读下面链接的文档、了解如何正确保护 ISO1050。

    我还建议客户对端接电阻器使用分裂端接。

    此外、我们建议尽可能切换到 ISO1042。 客户可以这么做吗?

    尊敬的、

    卢卡斯