请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN6501 您好!
我正在对此 IC 执行单点故障测试(即 IC 的相邻引脚短路并检查其行为)。
我观察到以下结果、
当引脚编号为时 1&2或引脚编号2&3短接、此 IC 限制电流、当短接被移除时、它恢复正常功能。
2.当 VCC (引脚2)短接至 GND 时、如下图所示(IC 限制电流)
根据数据表、我想知道 IC 是否通过打开开关来采取任何安全预防措施。BBM 逻辑仅用于死区时间、它是否与 IC 的任何安全状态相关。
谢谢你。
此致、
卡韦拉帕 CB