This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:IC 短路时安全

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/897446/sn6501-safty-when-ic-is-short

器件型号:SN6501

您好!

我正在对此 IC 执行单点故障测试(即 IC 的相邻引脚短路并检查其行为)。

我观察到以下结果、

当引脚编号为时 1&2或引脚编号2&3短接、此 IC 限制电流、当短接被移除时、它恢复正常功能。

2.当 VCC (引脚2)短接至 GND 时、如下图所示(IC 限制电流)

根据数据表、我想知道 IC 是否通过打开开关来采取任何安全预防措施。BBM 逻辑仅用于死区时间、它是否与 IC 的任何安全状态相关。

谢谢你。

此致、

卡韦拉帕 CB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kaverappa、

    器件 SN6501没有任何内置的电流限制功能。 该器件不进行任何电流限制、但会在进行引脚短路测试时进行后续操作。

    1. 短接引脚1和2或引脚2和3将使器件间歇性关闭。 每次引脚 D1或 D2处的内部晶体管导通时都会发生这种情况。 因此、您将看到实际输出电流远低于解决方案的设计值。
    2. 当 VCC 短接至 GND 时、器件从技术上讲会关断、因此不会进行任何开关。 我相信在这种情况下、您可能看不到任何输出电压。 由于 VCC 短接至 GND、因此为 VCC 供电的电源也很短、可能会向其自身提供大量电流。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

        感谢您的回答。

    此致、

    卡韦拉帕 CB