This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:关于"电压转换"和电气特性...

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/895675/iso7741-regarding-voltage-translation-and-electrical-characteristics

器件型号:ISO7741

我有一个客户提出的问题、即该器件是否可以处理 Vcc1和 Vcc2上的不同电压、如果可以、电气特性是什么。

我知道 Vcc1和 Vcc2可以是不同的电压(例如:3.3V -> 5V 或5V -> 3.3V)、因此这不是问题。 问题是数据表仅指定了 Vcc1 = Vcc2 = 2.5/3.3/5V 等情况下的电气特性。当电压不同时、是否有关于额定值(传播延迟、电流消耗、交流隔离最大电压规格等)的任何信息? 最好是3.3V 输入/输出5V、这将非常适合作为参考...

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    感谢您向我们提出您的问题。

    请浏览下面的 E2E 帖子、该帖子讨论了相同的主题。 请告诉我此帖子是否能解答您的问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao