请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7741 我有一个客户提出的问题、即该器件是否可以处理 Vcc1和 Vcc2上的不同电压、如果可以、电气特性是什么。
我知道 Vcc1和 Vcc2可以是不同的电压(例如:3.3V -> 5V 或5V -> 3.3V)、因此这不是问题。 问题是数据表仅指定了 Vcc1 = Vcc2 = 2.5/3.3/5V 等情况下的电气特性。当电压不同时、是否有关于额定值(传播延迟、电流消耗、交流隔离最大电压规格等)的任何信息? 最好是3.3V 输入/输出5V、这将非常适合作为参考...
此致、
Darren